Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Custom type vil ikke tjek ud / check out

Hvis exporten kommer fra https://bms-applications.schneider-electric.com/ er det beskyttet med ADT og der for kan man ikke lave en Check out på fx en Modbus device

fra BMS app

Hvis exporten kommer fra det danske system Integrations team eller igennem SEAL, er det muligt at lave Check out.

Fra si


Beskrivelse fra EcoStruxure Building Operation - Technical Reference Guide:
This new device import file is read-only, so you cannot perform a Check out or Detach as you would with other custom types. While you can add graphics in the EcoStruxure BMS, they are excluded and are not part of the custom type.