Guide til udskiftning af defekt RP-C / MP-C
Denne guide beskrive hvordan en udskiftning af defekt IP kontroller kan ske uden at skulle slette eksisterende.
Det kræver dog at det er til præcis samme type ip kontroller, f.eks, RP-C-12B skal skiftet til en RP-C-12B.
- På den nye kontroller finder du "Serial Number" på labelen på enden af enheden.
- Sikre at den defekte kontroller er offline, dette kan gøres ved at fjerne strømmen til ip kontrollerne eller tag netværks stikket ud af først ip kontrolleren. Her efter åbner du properties vinduet i Workstation, klik på Advanced fanen. Her erstatter du det gamle "Serial Number" med det nye, tryk OK.
- Nu kan du tilslutte / tænde den nye kontroller. Efter 2-5 minutter er kontrolleren online i WS, og den er blevet tildelt samme Device ID og navn som den gamle havde.
- Udfør en firmware upgrade til samme version som tidligere eller nyere version.
- Download All Objects til den nye kontroller, den er nu udskiftet og driftsklar