Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Cannot verify lead object status BACnet

System alarm ID: Cannot verify lead object status

Alarmen opstår, fordi AS ikke kan finde sit lead object til BACnet-indstillingerne. Normalt skal dette være sat til [ES navn]/System/Interface Manager/BACnet. I visse tilfælde skal feltet dog være tomt (null), hvis AS skal køre med sine egne BACnet-indstillinger.

Billedet viser, at AS henter sine indstillinger fra en anden ES end den, den aktuelt er hostet under. Dette sker typisk, hvis man fortsætter med en ældre backup


Cannot verify lead object status BACnet