PME EWS Client
Udfordring:
Hvis man i PME2024 oprette et EWS Client interface over til et EBO system, så vil den som standard kigge hele ens EBO system igennem
Løsning:
Ved at rette i filen "EWSClientContainerItems.json", så er det muligt at begrænse hvor EWS Clienten skal søge efter data.
Dette er med til at man får en meget hurtigere søgning, og kun får de data som skal hentes over i PME systemet.
Den fil som der skal rettes i kan findes under denne placering.
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\config\EWSClientContainerItems.json".
{
"ContainerItems": [
"00/Server 1/Modbus TCP Gateway 107/PM5350/Trend Logs",
"00/Server 1/Modbus TCP Gateway 105/ID07/Trend Logs",
"00/Server 1/Modbus TCP Gateway 107/PM5350/Trend Logs"
]
}