Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

RP-C-16C-F-230V Lus mellem RET og COM

Sikring af korrekt funktion: Lus mellem COM og RET på RP-C-16C

Ved installation af 3-leder aktuatorer i RP-C-16C-stik kan der opstå problemer med manglende referencepotentiale. Dette kan medføre, at aktuatoren ikke fungerer korrekt, da den mangler en elektrisk returvej for signalet. Det gælder uanset om signaltypen er 0–10V eller 24VAC – uden en reference vil aktuatoren ikke kunne reagere som forventet.

Den anbefalede løsning er at etablere en fast elektrisk forbindelse (lus) mellem COM og RET-klemmen i RP-C-16C-stikket. Dette sikrer, at aktuatoren får det nødvendige potentiale og dermed fungerer stabilt og pålideligt.

For at overholde producentens krav er det vigtigt, at lusen udføres korrekt. Wieland har bekræftet, at det er tilladt at føre to ledere i samme klemme i deres GST15i4-stik, så længe der anvendes en dobbelttylle.

Dette er afgørende for at sikre både elektrisk og mekanisk stabilitet samt overholdelse af gældende specifikationer.

Stik stik Forbindelse

På det billeder her over kan man se en dobbeltylle i RET klemme.