IP-kontroller og BACnet-kommunikation – løsning ved blokeret UDP-port
Når en IP-kontroller tilsluttes et netværk, hvor UDP-port 47808 er blokeret mod EBO-serveren (ES/AS), opstår der problemer med BACnet/IP-kommunikationen. Dette skyldes, at kontrolleren ikke kan registrere sig korrekt som BACnet-enhed.
Løsningen er at aktivere Foreign Device-funktionen i kontrolleren. Det kræver, at enheden ikke er hosted i en AS/ES. Via Building Commission Tool ændres IP Mode til Foreign Device, og IP-adressen på den ønskede BBMD indtastes. Efter aktivering bør enheden fremgå i Foreign Device Table under BBMD i BACnet Interface.
Aktiver Foreign device i IP kontrolleren.
Connect til kontrolleren med Building Commission. Kræver at kontrolleren IKKE er hosted i en AS/ES
Vælg device settings, IP network Settings
I sektionen Foreign device settings, skift IP mode til Foreign device og instast IP adressen på den BBMD som der ønskes at koble op imod.
Klik Save og Activate
Afvent: IP changes are activated.
Enheden bør nu kunne ses i Foreign Device Table under BBMD i BACnet Interface/IP Network/BBMD