Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

BACnet-kommunikation på tværs af IP-subnets

BACnet-enheder placeret i forskellige IP-subnets kan opleve problemer med at se hinanden og kommunikere. Dette skyldes, at BACnet/IP som standard benytter UDP-port 47808 til broadcast, og hvis denne port er blokeret, eller enhederne befinder sig i separate IP-segmenter, brydes kommunikationen.

For at løse problemet skal lokal IT åbne for UDP-port 47808 og tillade broadcast-trafik. Ideelt set bør både Automation Server (AS) og BACnet-enheder være placeret i samme IP-segment for at sikre direkte kommunikation.

Hvis det ikke er muligt at flytte enhederne til samme subnet, kan man etablere BBMD (BACnet Broadcast Management Device) i hvert IP-segment. AS vil da kunne sende broadcasts via unicast gennem BBMD’en. Dette kræver dog en AS i hvert segment.

Alternativt, hvis der kun er få BACnet-enheder i det separate subnet, kan man konfigurere dem som Foreign Devices. Denne løsning er kun anbefalet ved et begrænset antal enheder.

Et eksempel ses på billedet, hvor en AS med IP 10.10.1.0 ikke kan finde en RP-C med IP 10.10.2.15, da de ligger i forskellige segmenter.

BACnet diagram