BACnet Interface - Contains Unresolved BACnet Reference
BACnet-Interface indeholder et gult udråbs ikon, og når du holder musemarkøren over for at læse værktøjstip, står der "Contains Unresolved BACnet Reference".
- Vælg og marker BACnet Interface, og vælg derefter Time Synchronization Recipients fanebladet
- Sammenlign listen med navne med listen til venstre under IP Network Tree. I dette eksempel kan vi se, at MPV-9A ikke er en controller i min database under IP Network_2.
- Marker controlleren under Time Synchronization Recipients og rediger detaljerne ved at klikke på blyantikonet.
- Inden for Time Synchronization Recipient-skærmen ønsker vi at justere denne enhed, så den matcher den FAKTISKE enhed placeret under vores IP Network_2, der hedder MP-9A_Roof.
- Klik på "tre prikker|ellipsis" for at finde den korrekte Recipient-enhedsidentifikator.
- I dette eksempel: Vælg BACnet Interface > IP Network_2 > MPV-9A_Roof, da dette er den korrekte sti for denne enhed.
- På dette tidspunkt har vi den korrekte sti under Recipient-enhedsobjektreferencen.
- Juster Recipient-navnet, så det matcher det BACnet-navn, du konfigurerede for den enhed. I dette eksempel blev det sat til MPV-9A_Roof. TIP: Klik på BACnet-knappen for at udfylde feltet for recipientnavn med BACnet-navnet på den enhed, der henvises til i feltet for recipient-enhedsobjektreference.
- Klik OK.
- Hvis dette er den eneste enhed, du skal ændre, kan du klikke på GEM-ikonet. Hvis du har flere enheder, der skal justeres, gentager du processen, indtil du er færdig med alle enhederne.
- Du har nu løst referencefejlene mod BACnet Interface.