Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Hvor mange detektorer kan der tilsluttes en ABA-central?

Ifølge den europæiske standard DS/EN 54 må der maksimalt tilsluttes 512 alarmenheder til én ABA-central.

Teknisk set kan centraludstyret have op til 8 sløjfer pr. central. Antallet af disponible adresser på sløjfen afhænger af det valgte type sløjfekort og tilhørende detektortype i installationen.

Derudover kan Schneider Electrics ABA-centraler sammenkobles i ét samlet anlæg – op til 32 centraler, hver med op til 8 sløjfer. Det giver mulighed for meget store og skalerbare ABA-installationer.