Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Hvordan anvendes Esgraf Graphics Export Tool?

Hvis du har en eksisterende Esgraf-løsning, kan vi anvende Esgraf Graphics Export Tool (EGET) til eksportere dette til EcoStruxure Fire Expert, samt EcoStruxure Fire Operation.

Løsningen er en nedskaleret version af Esgraf, der læser den eksisterende database og eksporterer alle plantegninger, menuer og objekter.

Den eksporterede fil indeholder plantegninger med den nøjagtige placering af alle indsatte punkter på tegningerne.

Dette giver os en meget nem måde at vedligeholde Esgraf-systemer på, når vi moderniserer til EcoStruxure Fire Operation.

1.1 Åbn Esgraf Graphics Export Tool
Åbn applikation

1.2 Vælg Select a system to export
Fortsæt til system

1        1.3 Vælg, hvilket Esgraf system du vil eksportere (i tilfælde af flere systemer på samme server kan vi vælge et enkelt system) Vælg det ønskede system

1.         1.4 Log ind med brugernavn og din adgangskode.
Log ind

1.       1.5 EGET læser nu den eksisterende Esgraf servers oplysninger
EGET loader ud

1.6     1.6 EGET eksporterer derefter systemet
Eksportstart
Eksport ferdig


1.7 .EZIP-filen (krypteret .ZIP) kan findes på den valgte placering.
Tjek EZIP-fil


1.8 Eksporter derefter .EZIP- og LOG-filen til et flashdrev/USB, og overfør til din egen pc

1.9 Åbn EcoStruxure Fire Expert
Gå til det korrekte brandekspert-system


1.10 Gå til det relevante systems Grafik
Gå til tegninger

1.11 Vælg kontekstmenuen ved Grafik
Vælg importgrafik

1.12 Upload derefter .EZIP'en med eksporterede Esgraf-tegninger her.

Vælg den korrekte EZIP-fil

1.13 Fire Expert har nu importeret tegningerne fra det eksisterende Esgraf-system
Import færdig

Vi har nu importeret et eksisterende Esgraf-system til EcoStruxure Fire Expert.
Disse tegninger kan også bruges i EcoStruxure Fire Operation.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Se mere
Produkt: