PME oprette en ekstra Virtual Processor
Konfiguration af Virtual Processor i PME-systemet
Hvad er en Virtual Processor i PME?
En Virtual Processor (VIP) i Power Monitoring Expert (PME) bruges til at udføre beregninger, logik og datahåndtering mellem forskellige moduler i systemet. Den fungerer som en softwarebaseret processor, der kan tilpasses med moduler og regler.
Hvordan opretter jeg en Virtual Processor (VIP)?
Hvis man har brug for en ekstra Virtual Processor, skal man følge disse trin:
Åbn Kommandoprompt som administrator.
Naviger til mappen:
...\Power Monitoring Expert\system\bin
Registrer den nye Virtual Processor som en service ved at skrive:
vip.exe -Service -N<custom Virtual Processor name>
(Erstat <custom Virtual Processor name> med det ønskede navn.)
Åbn Kontrolpanel > Administrative værktøjer > Tjenester.
Start den nyregistrerede Virtual Processor-tjeneste.
Hvorfor oprette en ekstra Virtual Processor?
For at håndtere komplekse beregninger eller logik, der kræver ekstra kapacitet.
For at isolere specifikke funktioner eller moduler fra den primære VIP.