Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

RP-C - Montering af modbus i RJ45 stik

En RP-C kan håndtere modbus RTU, på en af dens 2 busser.

Man "fravælger" enten Room bus eller Sensor bus og laver den om til modbus RTU.
RP‑C‑controllerne har forskellige RS‑485‑porte med RJ45‑stik, afhængigt af modeltypen:

  • “-F” modellerne (f.eks. RP‑C‑12A‑F‑24V, RP‑C‑16B‑230V) har to RS‑485‑porte: RS‑485 Com A og Com B. Pinout er ens, bortset fra pin 2.
    Bemærk: Nogle hardwareversioner af disse modeller har forskelle i port‑mærkning og pinout.

  • “-M” modellerne (f.eks. RP‑C‑12A‑M‑24V) har én RS‑485‑port, mærket RS‑485 Com A, med samme pinout som Com A på øvrige modeller.

  • RP‑C‑16C‑F‑230V har tre RS‑485‑porte: Com A, Com B og Com C, alle med samme pinout som Com A på de andre modeller.

graphics360100
Tabel for Com A Port

RJ45 PinBeskrivelse
1Ikke forbundet
2Ikke forbundet
3RS485+ (A)
4+24 VDC
5Stel / Jord
6RS485- (B)
7+24 VDC
8Stel / Jord

Tabel for Com B Port

RJ45 PinBeskrivelse
1Ikke forbundet
2TXEN
3RS485+ (A)
4+24 VDC
5Stel / Jord
6RS485- (B)
7+24 VDC
8Stel / Jord

Link til Webhelp