Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

RP-C-16C-F-230V - Montering af modbus i RJ45 stik

En RP-C kan håndtere modbus RTU, på en af dens 3 busser.

Her behøver man ikke længere at fravælge enten Room bus eller Sensor bus og laver den om til modbus RTU.

graphicsb2fc9ad0
Tabel for Com A Port

RJ45 PinBeskrivelse
1Ikke forbundet
2Ikke forbundet
3RS485+ (A)
4+24 VDC
5Stel / Jord
6RS485- (B)
7+24 VDC
8Stel / Jord

Tabel for Com B Port

RJ45 PinBeskrivelse
1Ikke forbundet
2Ikke forbundet
3RS485+ (A)
4+24 VDC
5Stel / Jord
6RS485- (B)
7+24 VDC
8Stel / Jord

Tabel for Com C Port

RJ45 PinBeskrivelse
1Ikke forbundet
2Ikke forbundet
3RS485+ (A)
4+24 VDC
5Stel / Jord
6RS485- (B)
7+24 VDC
8Stel / Jord

Link til Webhelp