Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Ændre bacnet device id SLP

BACnet device ID er default 10.000 + adresse valgt på Dip switch (1-7)

Adressen valgt på Dip switch (1-7) er også det der kaldes BACnet MAC adresse og skal være i området 1-127

For at device ID ikke konflikter med andre enheder i et BACnet system, bør device ID-en ændres til en unik adresse

Ændring af BACnet device ID-en udføres typisk med programmet Yet Another Bacnet Explorer

Programmet skal installeres på en PC, der kan forbinde med BACnet kommunikation (UDP på port 47808) til den AS-er hvor SLP er tilsluttet.

Start Yabe.

Højreklik på Devices, vælg Add device

Under BACnet/IP over UPD vælg eller indtast IP adressen på den Ethernet port på PC-en der bruges til at kommunikere mod AS og klik Add

download1

Nu vises en liste med alle synlige BACnet enheder.

Find den aktuelle SLP i listen, den er muligvis under AS-en hvor den er tilsluttet.
download2

Marker enheden, navnet vises i Adresse Space listen, marker enheden i Adresse Space listen, nu vises Properties i vinduet til højre.

Expand Object Identifier, indtast det nye BACnet device ID og tast Enter

download3

BACnet device ID er nu ændret til ny adresse og hvis den tidligere adresse markeres i device listen vises denne Error

download4

For at få genindlæst Device listen, kan interfacet og markeres og tryk  F2, nu vises enheden med den nye BACnet device ID

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Se mere
Produkt: