Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Hvordan udføres ALC (Intellia/Essentia) EX installation

Til ALC (Intellia/Essentia) EX installation, skal man anvende følgende komponenter:

- EMI-400 (FFS06727400 / 6430030842518)
Intellia DIN dobbelt isolator med 2 kredse. Til DIN-skinnemontering. Anvendes på FX
NET, FX 3NET og FDP centraler med ALCx sløjfekort.

- Protokolkonverter 1 kanal (FFS06725201 / 6430030842297)
PROTOCOL TRANSL SINGLE 55000-855APO. Til Intellia EX detektorer.
ELLER
Protokolkonverter 2 kanaler (FFS06725202 / 6430030842303)
PROTOCOL TRANSL DUAL CH 55000-856APO til Intellia EX detektorer.

- Intellia galvanisk isolator (FFS06725203/ 6430030842310)
Galvanisk isolator til EX installation.

  • Intellia EX sokkel (FFS06725207 / 6430030842327)
    Til detektor.
  • Intellia EX detektor (FFS06725257 / 6430030842358)
    Intellia EX termodetektor 60 °C maksimal.
    Klasse: E Ex ia IIC T5 (T4 ved Ta ≤ 60 °C).
  • Intellia EX optisk detektor T5 (FFS06725227 / 6430030842334)
    Intellia optisk røgdetektor opfylder klasse T4.
    Klasse: E Ex ia IIC T5 ( T4 ved Ta ≤ 60 °C).
  • EX-alarmtryk (FFS06723737 / 643003084216)
    Intellia EX-alarmtryk.

    EX Installationen skal forbindes som vist herunder:

    ALC EX installation

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Se mere
Produkt: