Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Opgradere backup fra ASP til ASPv3

For at opgradere en database fra AS-P til en AS-Pv3, skal man bruge device administrator 7.1.

Tryk på tandhjulet og vælg din database.

Vælg om det skal i en ASP-v3 med eller uden Lon.

Og tryk på Convert.

Nu kan backuppen smides i den nye AS-Pv3.


Opgradere Backup fra AS til ASPv3