Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Event marker på log

Logning kan nogle gang med fyldt med Event Marker, som fx. når der skiftes fra sommertid til vintertid og omvendt.
Event Marker vil blive viset som på billedet her under.

Log med fejl

I dette tilfælde er det tiden i BACnet-controlleren, der synkroniseres med undercentralen. Som standard sker dette hver time, hvis tiden er ude af synkronisering. Undercentralen vil i så fald automatisk justere tiden, så de igen er ens.

Linje med log

Det kan skabe lidt forvirring, hvis man åbner en log, der ser ud som denne. Der er dog to muligheder for at fjerne eller minimere time sync event markers.

Den første mulighed er helt at skjule events i trenddiagrammet. Dette gøres ved at åbne indstillingerne for trend chart og fjerne markeringen i “Show events”.

Trand chart setting 1
Trand chart setting 2
Den anden mulighed er at ændre intervallet for tids-synkronisering fra én time til for eksempel tre dage. På den måde vil event markeren kun blive vist med mindst tre dages mellemrum.

Time interval