Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Hvorfor fejler nogle USB-nøgler ved indlæsning af et program til HMI?

Hvorfor fejler nogle USB-nøgler ved indlæsning af et program til HMI?


Problem:


Det er ikke muligt at indlæse et program til HMI via en USB-nøgle.


Løsning:


For nylig er vi blevet gjort opmærksomme på situationer, hvor visse USB-nøgler ikke fungerer sammen med vores HMI'er. Gennem vores undersøgelser har vi konstateret, at problemet ofte er relateret til USB-nøgler fra mindre kendte eller helt ukendte producenter.


Derudover har vi erfaret, at disse USB-nøgler ofte markedsføres som USB 3.0-enheder med bagudkompatibilitet. I praksis har vi dog opdaget, at dette ikke altid er tilfældet.


Når sådanne USB-nøgler annonceres som bagudkompatible, fungerer de ikke nødvendigvis korrekt med vores HMI'er. Disse produkter er typisk udviklet til det brede forbrugermarked, hvor de primært anvendes sammen med Windows- eller Mac-computere. Windows og macOS er generelt mere tolerante over for mindre fejl i dataintegriteten. En USB-nøgle kan derfor stadig fungere til overførsel af billeder, dokumenter og andre mindre kritiske filer, selvom enkelte sektorer er fejlbehæftede.


For indlejrede systemer som HMI'er og PLC'er er dataintegritet derimod afgørende, og derfor er kontrollerne betydeligt strengere. Dataene bruges trods alt til at styre maskiner, og i nogle tilfælde kan sikkerheden være kritisk.


Når en HMI eller PLC afviser en USB-nøgle, er det ofte et tegn på, at producenten ikke fuldt ud følger USB-standarderne og har taget visse genveje i implementeringen.


Baseret på vores erfaring har mærker som SanDisk, Kingston og Lexar vist sig at levere pålidelige USB-nøgler. Hvis det er muligt at finde en USB 2.0-nøgle, fungerer disse generelt meget godt. For USB 3.0-nøgler fungerer de fleste mærkevareprodukter også fint, men enkelte modeller kan stadig give problemer.


I en kommende version af Vijeo Designer 6.2 SP11 vil kompatibiliteten med USB 3.0 blive forbedret, hvilket forventes at øge understøttelsen af USB 3.0-enheder.



Vi anbefaler følgende:


Formater USB-nøglen med FAT32.

Vælg en allokeringsenhedsstørrelse (allocation size) på højst 8192 byte.

Brug om muligt en USB 2.0-nøgle.

Vælg en USB-nøgle fra en anerkendt producent for størst mulig driftssikkerhed.



Det er generelt vanskeligt at give et entydigt svar på dette emne, da der findes et meget stort antal USB-nøgler på markedet, og kvaliteten samt efterlevelsen af USB-standarderne varierer betydeligt mellem producenterne.