Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

TA1AD4L16H4TPE signal for fasbrud eller værdier der er uden for indstilling på Line 1-2

TPCDIO19 kan anvendes til visning af status på forsyning 1 eller 2.

AUX terminaler

Forklaring:

NC-kontakter (S11/S12 for S1, S21/S22 for S2) er altid lukkede, når kilderne er inden for specifikationer. NO-kontakter (S11/S14 for S1, S21/S24 for S2) er kontrolleret lukkede (NC er kontrolleret åbne), når kilderne kommer uden for rækkevidde, herunder underspænding, overspænding, enfaset afbrudt, alle faser mistet, eller frekvensen kommer uden for rækkevidde.

Her skal du blot bemærke, at generatorkilden ikke er startet. Selv om kildeindikatoren (på SLD) stadig er slukket, vil NO-kontakten stadig være kontrolleret lukket, da fejlkildens tilstand er udgang, da der kun er 2 tilstande for (NO/NC) udgang (normal eller fejl). Vi kan ikke definere denne tilstand som normal, så vi er nødt til at definere den som fejlkildens tilstand.

Bemærk venligst, at TPCDIO19 kun kan identificeres fra FW-version V3.1.0 eller nyere for TA1A og fra FW-version V2.7.0 eller nyere for andre TA10-TA80.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Se mere
Produkt: