Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Value transfer settings søgning (Tandhjulsopsætning)

Man kan lave masseændringer på tandhjulsopsætning (Value Transfer Settings) på sine bindinger. Der er flere metoder.

Den simpleste er, at lave en søgning på sine bindinger og søge efter Value i Properties. Så kan man markere alle sine værdier i søgningen og højreklikke og vælge Value transfer settings hvorefter et lille vindue kommer op hvor man kan vælge hvordan overførslerne skal indstilles.

Value Transfer settings

En anden metode er, at lave tandhjulsopsætningen færdig på én værdi hvorefter man søger på andre værdier magen til (For eksempel ved flere zoner med samme opsætning). Så markerer man alle værdier bortset fra den korrigerede og vælger Advanced og Copy properties from... udpeger den korrigerede og vælger punktet Value og Ok. Man skal dog sikre, at det skal laves ens. Hvis bindingen er anderledes ændres bindingen til at kigge på samme punkt. Se billede nedenfor. Så vær opmærksom ved at bruge denne metode!

Value Transfer settings2