Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Panel Server: Status-LED slukker ved brug af PoE (Power over Ethernet)

Problem:
Status-LED'en på Panel Server slukker, selvom enheden forsynes via PoE (Power over Ethernet).

Dette kan forekomme, hvis Panel Server er konfigureret i switch-tilstand (Switch Mode), og begge Ethernet-porte er tilsluttet. Hvis ETH1 anvendes til PoE-strømforsyning, kan den tilsluttede router eller switch lukke en af forbindelserne for at forhindre en netværksloop (IP-loop).

Årsag
I switch-tilstand er ETH1 og ETH2 internt forbundet. Afhængigt af netværksudstyrets loop-beskyttelse kan en af portene derfor blive deaktiveret, hvilket kan resultere i tab af kommunikation eller manglende PoE-forsyning.

Løsning
Mulighed 1: Konfigurer portene til Separated Mode

Hvis både ETH1 og ETH2 skal anvendes samtidig, anbefales det at konfigurere Ethernet-portene til Switch Mode. Dette forhindrer loop-detektering og gør det muligt at benytte begge porte uafhængigt af hinanden.

Mulighed 2: Fortsæt med Switch Mode

Hvis switch mode ønskes bevaret, bør kun ETH2-porten anvendes. ETH2 skal være den port, der er tilsluttet PoE-strømforsyningen.

Anbefaling
Brug switch mode, hvis begge Ethernet-porte skal være aktive.
Brug kun ETH1 til netværk og strømforsyning, hvis Switch Mode skal anvendes.

Dette sikrer stabil drift og forhindrer, at netværksudstyr deaktiverer en port på grund af loop-beskyttelse.