Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

TRC - Få notifikation på skærm

Touchscreen Room Controller kan lave forskellige notifikation / service beskeder i displayet.

Notifications

Disse funktion kan kun indstilles via BACnet: ( IP/MSTP )

BACnet

Notification Display Type:
Bruges til at konfigurere, hvordan notifikationer vises på skærmen.

Disabled: Ingen notifikationer vises.
Custom Only: Brugerdefinerede notifikation vises, ikke indbyggede notifikation.
Alle: Både brugerdefinerede og indbyggede notifikationer vises.

Værdiområde: 1 = Deaktiveret 2 = Kun brugerdefinerede 3 = Alle


Notification Type: skal bruges hvis Notification Display Type er sat til 3

Bruges til at konfigurere visningen af notifikationsbanneret øverst på skærmen.

Disabled: Ingen banner
Critical: Rødt banner
Warning: Gult banner
Ok: Grønt banner
Informative: Blåt banner

Værdiområde:
1 = Deaktiveret 2 = Kritisk 3 = Advarsel 4 = OK 5 = Informativ

Short Screen Message Text:

Giver brugeren mulighed for at indtaste en besked på denne rumcontroller.

Værdiområde: 0 til 160 tegn ( Der er plads til 30 tegn på display her efter ruller det hen over displayet )
Tilladte tegn: a-z, A-Z, 0-9, @ _ - ~ + = ^ < > , . ½ : ; * ’ ` samt mellemrum.