Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

EBO Alarm kan ikke kvitteres på grund af AS ikke er en del af systemet mere

Hvis en alarm ikke kan kvitteres, skyldes det typisk, at den server eller objektsti, som alarmen refererer til, ikke længere er tilgængelig eller gyldig.

Kontrollere nedenstående, med starte fra AS -> ES -> EC :

  1. At serveren, som indeholder alarmen, er online.
  2. At alarmens kildesti stadig eksisterer i systemet og er gyldig.
  3. Alarmens integritet for at bekræfte, at alle referencer og stier er valide.

Sådan kontrolleres en Alarms integritet

  1. Log på den server i WorkStation, som indeholder de alarmer, du ønsker at kontrollere.

    Vigtigt: Start altid med den AS hvor alarmen skulle være kommet fra hvis den er online ellers går man videre til ES.

  2. I Systemtræet vælges System og derefter Alarm Control Panel.

  3. Højre klik på Alarm Control Panel > Avanceret > Kontrol af alarmintegritet.

Denne funktion gennemgår alarmernes referencer og kildestier for at identificere ugyldige eller manglende objekter, der kan forhindre alarmen i at blive kvitteret.
Alarm Control Panel