Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

EBO - Hvilke logninger skal oprettes hvor, i forhold til komponenter og overførelse til External Log Storage

Korrekt håndtering af trendlogs er vigtig i EcoStruxure Building Operation (EBO), da både software og hardware har begrænsninger på, hvor mange logdata der kan lagres. Derfor bør logninger placeres strategisk for at udnytte den tilgængelige lagerplads bedst muligt.

AS-P/AS-P-3, AS-B og AS-NL kan reservere op til 10 millioner logposter, mens Enterprise Server og Enterprise Central kan håndtere op til 25 milliarder logposter. For større installationer anbefales det at anvende External Log Storage (ELS), som giver mulighed for langtidslagring af både trendlogs og hændelser.


For Xenta-enheder gemmes logdata lokalt og overføres derefter til en Extended Trend Log på den server, der hoster enheden. Herfra sendes data videre til External Log Storage.

Xenta



For BACnet- og Modbus-enheder fra tredjepart logges værdierne i en SmartX-controller ved hjælp af almindelige Trend Logs, som efterfølgende overføres direkte til External Log Storage.

IO



BACnet IP-controllere som RP-C, MP-C/V og IP-IO gemmer logdata lokalt. Disse data overføres til en Extended Trend Log, som fysisk optager plads på en SmartX-controller, selv om den kan vises på BACnet-controlleren. Herefter sendes data videre til External Log Storage.

MPX

External Log Storage giver flere fordele. Overførslen sker automatisk, og historiske data kan vises direkte i EBOs trendkurver. Hændelser (Events) overføres ligeledes automatisk til ELS.

Ved implementering af External Log Storage bør overførsel af hændelser (Events) kun aktiveres på systemets øverste server, typisk Enterprise Server.
For IP-controllere skal BufferAlarmReady-funktionen anvendes for at styre overførslen til Extended Trend Logs.