Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

Typer af EBO servere

Servertyper i EcoStruxure Building Operation

I EcoStruxure Building Operation (EBO) findes der flere forskellige typer servere. Serverne har forskellige roller i systemet, og nogle er fysiske controllere ude i installationen, mens andre fungerer som overordnede servere.

Det kan derfor hurtigt blive lidt uoverskueligt, når man møder betegnelser som:

AS, AS-P, AS-B, AS-P-3, ES, EC, ESC, ECC osv.

Formålet med denne artikel er at give et samlet og enkelt overblik over de forskellige servertyper, hvad forkortelserne betyder, og hvornår de forskellige servere typisk bruges.

Overordnet kan serverne opdeles i tre grupper


1. Automation Servers

Automation Servers befinder sig typisk tæt på selve installationen og bruges til styring og overvågning af eksempelvis HVAC-anlæg.

Eksempler:

  • AS ( også kaldt AS-C )
    • Ændre Automation Server som anvender Central I/O-moduler og højst kan anvendes til og med EBO version 3.1
  • AS-P
    • Alm. Automation Server som anvender Central I/O-moduler.
  • AS-P-3
    • Nyeste Automation Server som anvender Central I/O-moduler og kan anvendes fra og med EBO version 7.0.3
  • AS-P-L-3
    • I stedet for 3 RS-485 porte, er denne udgave med 1 LonWorks port og 2 RS-485 porte.
  • AS-B-24
    • Automation Server med indbygget I/O-punkter ( I/O-Moduler )
  • AS-B-24L
    • Automation Server ( Lite ) denne model med L er uden RS-485 porte. Så den kan ikke bruges til BACnet ( MSTP og IP ) og Modbus.
  • AS-B-36
    • Automation Server med indbygget I/O-punkter ( I/O-Moduler )
  • AS-B-36L
    • Automation Server ( Lite ) denne model med L er uden RS-485 porte. Så den kan ikke bruges til BACnet ( MSTP og IP ) og Modbus.

2. Enterprise Servers

På større EBO-systemer kan der være servere højere oppe i systemarkitekturen, eksempelvis:

  • ES - Enterprise Server
  • EC - Enterprise Central

Enterprise Server bruges hvis systemet har flere AS som man skal kunne se og snakke med hinanden.
Enterprise Central bruges til at samle flere Enterprise Servers


graphics919fd8bd-5d00-4e16

3. Container-baserede servere

I nyere versioner af EcoStruxure Building Operation findes der container-baserede servertyper. I stedet for den traditionelle installation af eksempelvis en Enterprise Server direkte som en Windows-applikation, er servertypen pakket til at kunne køre som en container.

Det ændrer primært måden EBO-serveren hostes og administreres på, mens serveren fortsat har samme rolle i EBO-systemets serverarkitektur.

Container-baserede servertyper angives med betegnelser som:

  • ESC
    • Enterprise Server Containerized
  • ECC
    • Enterprise Central Containerized
  • ESCC
    • Enterprise Server for Cloud
  • ECCC
    • Enterprise Central for Cloud