Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

EBO IO-modul viser “Blacklisted device detected”

Et IO-modul på en Automation Server kan i nogle tilfælde blive markeret som Blacklisted device detected

I IO Module Management Tool vil det berørte modul være markeret, og der kan samtidig opstå en systemalarm for modulet.

Blacklist IO

EBO viser følgende besked i IO Module Management Tool:

A device address change error has been reported from devices starting at module id 4. The module backplane hardware at id 4 may have been physically damaged.

Det betyder, at EBO har registreret et problem med adresseringen på IO-bussen, som starter ved det angivne modul.

Det første man bør gøre, er derfor at kontrollere, at den fysiske IO-opbygning stemmer overens med konfigurationen i EBO.

I dette eksempel registrerer Automation Serveren modulet som DOFA12, mens det i EBO er konfigureret som DO-FA-12. Modultypen ser derfor ud til at stemme overens.

Fejlmeddelelsen indikerer i stedet, at problemet starter ved Module ID 4, og at der kan være et problem med modulet eller backplane-forbindelsen på denne placering.

Når den fysiske installation er blevet kontrolleret, og IO-modulerne stemmer overens med konfigurationen i EBO, kan Accept Blacklisted Devices vælges for at nulstille blacklist-statussen og forsøge at genoptage normal drift.

Det anbefales ikke blot at vælge Accept Blacklisted Devices som det første fejlsøgningstrin. Kontrollér først modulet og den fysiske IO-opbygning, så en eventuel hardwarefejl ikke bliver overset.