Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?

PME – Ændring af placering for automatisk databasebackup

Udfordring:
Som standard gemmes automatiske databasebackups i følgende placering:
..\Database\Backup\
Hvis databasebackups ønskes gemt på et andet drev eller i en anden mappe, kan standardplaceringen ændres.

Løsning:
Åbn PowerShell-filen: Configuration.ps1
Filen er som standard placeret under: Power Monitoring Expert\config\cfg\DbScheduledTasks\Support\
Find parameteren: @locationForBackupFiles
Ændre standardplaceringen: "..\Database\Backup\" til den ønskede placering.

Eksempel – Full Path
Der kan angives en fuld sti, eksempelvis:
D:\Backup\

Eksempel – Relative (non-rooted) Path
Ved brug af en relativ sti vil placeringen være relativ til Power Monitoring Expert-installationsmappen.

Bemærk: Sørg for, at den konto, der udfører databasebackup-jobbet, har de nødvendige skriveadgange til den nye backupplacering.