Frigørelse af ren energi gennem innovation af elnettet

I en tid, hvor vedvarende energikilder som vind, sol og energilagring bliver mere og mere udbredt, og det traditionelle energinet bliver udfordret på måder, det aldrig var designet til at håndtere, f.eks. med langt flere distribuerede energiressourcer (DER), forpligter Schneider Electric sig til at levere innovative løsninger, der muliggør et smartere, mere robust og effektivt energinet ved hjælp af nye grid edge-teknologier og digital interoperabilitet.
For at udnytte potentialet i ren energi skal netinfrastrukturen omdannes, så den kan håndtere vedvarende energi effektivt og robust, levere information i realtid og optimere energiforbruget.
Nuludledning med digital teknologi og ren energi
Se, hvordan Schneider Electric fremmer fremskridt inden for nuludledning gennem smart teknologi og rene energiløsninger.
De udfordringer, som traditionelle elnet står over for
I årtier blev energinet designet med en enkelt strøm af elektricitet fra centraliserede kraftværker direkte til forbrugerne. Imidlertid har fremkomsten af distribuerede energiressourcer (DER) og vedvarende energikilder forstyrret denne traditionelle tilgang og kræver et mere dynamisk og fleksibelt elnetsystem. For at tackle disse kompleksiteter tilbyder vi løsninger, der moderniserer elnettet, så forsyningsselskaber kan integrere vedvarende energikilder mere effektivt og samtidig forbedre elnettets pålidelighed.
Envejs energistrøm
Traditionelle elnet blev bygget til en ensrettet strøm af elektricitet. Dette system er nu under pres, da energi produceres og forbruges flere steder i elnettet.
Variation i vedvarende energi
Sol- og vindenergi er intermitterende, hvilket gør det sværere at balancere udbud og efterspørgsel i realtid og udgør en udfordring for optimeret netstyring.
Krav til fleksibilitet
Integrationen af vedvarende energi kræver et net, der er fleksibelt og i stand til at håndtere variable energistrømme, men det er også vigtigt at tage højde for den stabile grundlastproduktion, der er nødvendig for at sikre nettets stabilitet og pålidelighed på lang sigt.
Få mere at vide om vores løsninger
Hvad er grid edge-teknologier?
Overgangen til et mere decentraliseret energisystem kræver avancerede teknologier til styring og optimering af energiproduktion og -forbrug. Vores grid edge-teknologier bringer intelligens til netværkets yderkanter og giver både forsyningsselskaber og prosumere – dem, der både producerer og forbruger deres egen energi – større kontrol og synlighed.
Nøgleteknologier omfatter:
- Intelligente målere og sensorer: Disse enheder indsamler data i næsten realtid, så forsyningsselskaber kan overvåge og optimere energiforbruget i hele nettet. Denne realtidsindsigt er nyttig til at træffe smartere beslutninger om energiforbrug, reducere ineffektivitet og øge robustheden.
- Distribuerede energiressourcer (DER): Disse omfatter solcellepaneler, elbiler, varmepumper og batterilagringssystemer placeret på brugsstedet samt vind- og solenergianlæg. De bidrager til at decentralisere energiproduktion, -lagring og -forbrug og forbedrer dermed elnettets modstandsdygtighed og bæredygtighed.
- Avancerede kontrolsystemer: Systemer, der hjælper med at styre energistrømme, afbalancere udbud og efterspørgsel og reagere på dynamiske energiforhold i realtid.
- Microgrid: Microgrid tilbyder lokaliserede energiløsninger, der kan fungere uafhængigt eller sammen med hovednettet. Dette styrker energiresiliensen i bestemte regioner.