Fremtidens hurtigopladningsstationer til elbiler
Hurtigopladningsinfrastruktur: Løsninger og strategier
Fremtiden for opladning af elbiler er her. Download vores whitepaper for at få en omfattende guide til implementering.

Hvorfor hurtigopladning af elbiler er vigtigt for din virksomhed
Efterhånden som flere virksomheder elektrificerer deres flåder, er det vigtigt at sikre, at overgangen til elbiler foregår problemfrit og er rentabel. For at understøtte denne udvikling mod hurtigere opladning med højere effekt har du brug for en partner, der kan levere optimerede, effektive og skalerbare løsninger.
Få det optimale ud af din hurtigopladningsstation til elbiler
Dynamisk energi- og belastningsstyringssystem
End-to-end digitale løsninger, der er skalerbare og giver en problemfri brugeroplevelse for slutruter og depoter.
Elektrisk infrastruktur til opladning af elbiler
Løsninger, der er standardiserede for hurtigere markedsføring, men som stadig kan tilpasses og skaleres.
Rådgivning og proaktiv administration af aktiver
Rådgivning og proaktiv administration af aktiver, der maksimerer oppetiden med datadrevne vedligeholdelsesstrategier.
Pålidelige hurtigopladere
Fleksibilitet med hurtigopladere, der er cybersikre og robuste i kvaliteten.

Tre ting du bør vide om DELMS
Oplev, hvordan vores Dynamic Energy Load Management System (DELMS) hjælper med at optimere opladningen af elbilflåder. Reducer omkostningerne, undgå overbelastning af elnettet og integrer vedvarende energi – alt sammen med intelligent energistyring i realtid.
Udforsk vores seneste indsigter om fremtidens hurtigladestationer
Hvad er de vigtigste drivkræfter bag den stigende efterspørgsel efter opladning af elbilflåder?
Den stigende efterspørgsel efter opladning af elbilflåder er drevet af flere vigtige faktorer. Vi ser betydelige fald i omkostningerne til batterier til elbiler, hvilket gør elbiler mere tilgængelige til forskellige formål. Samtidig skaber nye mål for dekarbonisering af vognparker og erhvervskøretøjer pres for mere miljøvenlig transport. Originaludstyrsproducenter (OEM'er) viser stærk forpligtelse til vækst inden for elbiler med prognoser om en tredobling af elbiler fra 2020. Desuden indfører regeringer over hele verden strenge regler og incitamenter, der fremskynder indførelsen af elbiler, især til krævende anvendelsesområder som last-mile-levering og bytransport. Disse samlede kræfter understreger det presserende behov for en robust infrastruktur til opladning af elbiler, der kan understøtte denne hurtige overgang til elektrificering af vognparken.
Hvordan imødekommer Schneider Electrics løsninger de unikke behov inden for elektrificering af flåder, herunder ultrahurtig opladning og opladning på depotet?
Hurtigopladningsinfrastruktur er afgørende for at optimere driften af el-busser og el-lastbiler, da den muliggør hurtige omstillingstider, der er afgørende for de daglige køreplaner og effektiv udnyttelse af nedetid. Det letter også opladning undervejs på længere ruter, hvilket øger den operationelle fleksibilitet. Schneider Electric er specialiseret i omfattende opladningsløsninger til flåder, der er optimerede, effektive og meget skalerbare.
Vores tilbud omfatter komplette elektriske infrastrukturløsninger, der forenkler kompleksiteten i forsyningskæden, hvad enten det er gennem individuelle strømkomponenter eller skalerbare modulopbyggede løsninger. Dette omfatter mellem- og lavspændingsafbrydere, transformere og AC/DC-opladere, der er skræddersyet til opladning på depotet og ultrahurtig opladning. Ud over hardware leverer Schneider Electric et komplet digitalt lag gennem vores Dynamic Energy Load Management System (DELMS). Denne løsning optimerer opladningsprocessen, sikrer elektrisk pålidelighed, forbedrer driftseffektiviteten, opretholder overholdelse af strømkvalitet og leverer overlegen ydeevne til aktivstyring. Dette integrerede digitale lag, der kan implementeres på kanten, i skyen eller begge steder, kan reducere anlægsudgifterne til den elektriske infrastruktur med op til 30 % og optimere driftsomkostningerne, hvilket i sidste ende forbedrer oppetiden og kundetilfredsheden. Et godt eksempel er vores arbejde ved Brookville Smart Energy Bus Depot, hvor vi opnåede en reduktion på 62 % i levetidsemissioner og 99,9 % modstandsdygtighed for 44 el-busser gennem et integreret belastnings- og strømstyringssystem med mikronetdrift til EV-infrastruktur.