1920. aastal asutatud Merlin Gerin spetsialiseerus algselt kesk- ja kõrgepinge õli-jõuvoolulülititele. Ettevõte kasvas kiiresti ja investeeris pidevalt uuendustesse, kuni Schneider selle 1992. aastal omandas.
Olulised kuupäevad
- 1920
Paul-Louis Merlin ja Gaston Gerin asutavad Grenoble’is oma elektriseadmete ettevõtte.
- 1921
Ehitatakse Grenoble’is asuv Volta laboratoorium kõrgepingetoodete ja -seadmete ohutustestide läbiviimiseks, mis küündisid 1930ndatel pingeni kuni 800 kV.
- 1929
Grenoble’is avatakse Paul-Louis Merlini elektrialase väljaõppe kool.
- 1937
Merlin Gerin on pneumaatilise kaitselüliti teerajajaks, mis on õlibaasil alternatiividest usaldusväärsem ja ohutum.
- 1946
Turule tuleb Merlin Gerini esimene kaitselüliti, mis katkestab 10 000 A ja 15 000 V lühiseid.
- 1951
Westinghouse’i litsentsi alusel tuuakse turule esimene kompaktsete madalpinge kaitselülitite seeria.
- 1972
Turule tuleb kodude jaoks mõeldud madalpinge kaitselüliti F32.
- 1974
Turule tuleb modulaarne kaitsesüsteem Multi 9, mis on Acti 9 ja Resi 9 eelkäija.
- 1986
Turule tuleb MasterPacti 800–6300 A vormitud õhkkaitselüliti.
Ettevõtte Schneider Electric ajalugu
Tutvuge meie ajalooga ja avastage teisi kaubamärke, mis on täna Schneider Electricu osaks.