Comment établir un lien entre un automate Twido connecté à un PC et le simulateur de Vijeo Designer fonctionnant sur ce même PC ?
Cette FAQ décrit la mise en oeuvre d'une connexion entre un automate Twido et le simulateur de Vijeo Designer via une liaison série.
Matériel mis en oeuvre :
- Un PC sur lequel est installé Vijeo Designer.
- Un automate Twido.
- Un convertisseur TSXCUSB485 associé au cordon TSXCRJMD25 connecté au port intégré de programmation du Twido (c'est à dire le port COM1).
Configuration logicielle :
Au niveau du gestionnaire d'Entrées / Sorties de Vijeo Designer, adopter les paramètres suivants :
- Adresse de l'équipement esclave : 1
- Bit de parité : Aucun
- Port COM : COM1 ou COM2. Le PC simule l'afficheur.
Par conséquent le port de communication configuré dans le pilote du gestionnaire d'Entrées / Sorties de l'application Vijeo Designer doit correspondre au port COM affecté au convertisseur TSXCUSB485 par windows.
Au niveau de TwidoSuite ou TwidoSoft : lorsque le convertisseur TSXCUSB485 est raccordé au port de programmation intégré du Twido, aucune configuration n'est requise.
Configuration matérielle:
Le rotacteur présent sur le convertisseur TSXCUSB485 doit être positionné sur TER DIRECT (comme lors de l'utilisation de TwidoSuite ou TwidoSoft).
Lancement de la simulation :
Dans Vijeo Designer, lancer la simulation via le menu Générer > Simulation.
Remarques :
- Si le TSXCUSB485 est affecté au port COM3 ou supérieur du PC, il est alors nécessaire de modifier son affectation à partir du gestionnaire de périphérique de windows (voir illustration 1).
- Si le terminal Magelis configuré dans l'application Vijeo Designer dispose uniquement d'un port COM1 et que le PC dispose d'un vrai port RS232 en COM1, il est alors nécessaire soit de réaffecter le port du PC sur un autre port COM (en COM3) soit de le désactiver dans Windows (illustration 2), voire même dans le BIOS du PC.
- Il est possible d'utiliser le cordon TSXPCX1031 à la place du TSXCUSB485 (connecté au port intégré de programmation du Twido uniquement).
- Ne pas oublier de déconnecter TwidoSuite / TwidoSoft de l'automate avant de lancer la simulation car il n'est pas possible d'utiliser le port COM du PC simultanément avec le simulateur de Vijeo et TwidoSuite / Twido Soft.
Illustration 1 :
Changement du port COM4 attribué par Windows XP au TSXCUSB485 en port COM2.
Illustration 2:
Désactivation sous Windows XP du port COM1.
Cas où le TSXCUSB485 est connecté au port RS485 optionnel du Twido (TWDNAC485D ou TWDNOZ485D) :
- Le rotacteur du TSXCUSB485 doit être positionné sur TER MULTI ou OTHER MULTI.
- Les paramètres de communication du port optionnel doivent être configurés dans TwidoSuite / Twido Soft en accord avec ceux du gestionnaire d'Entrées / Sorties de l'application Vijeo Designer.
(par exemple @1, 19200 bauds, aucune parité, 8 bits RTU, 1 bit stop).
Voir :Comment fonctionne la prise en compte des paramètres de communication du port terminal du Twido ?