Existe-t'il une équivalence en démarreurs contrôleur TESYSU des contacteurs disjoncteurs de référence LD4LC*** des gammes Intégral 32 ?
Les contacteurs disjoncteurs tri et tétrapolaires avec sectionnement, isolement et consignation par pôles spécifiques de la gamme Intégral 32 et de références :
- LD4LC030,
- LD4LC130,
- LD4LC040,
- LD4LC140,
n'ont pas été remplacé complètement par la gamme de démarreur contrôleur TESYSU.
La fonctionnalité de sectionnement , isolement et consignation par pôles spécifique n'est pas explicitement décrite pour cette gamme.
Une équivalence de cette fonction peut être envisagé en utilisant le limiteur sectionneur LUALB1+LUALF1.