Dans une application Vijeo Designer, comment protéger l'accès à un écran ?
Pour interdire l'accès à un écran dans une application Vijeo Designer, il faut utiliser la " Sécurité de cible ".
La sécurité de cible empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder aux écrans protégés.
Pour activer la sécurité de cible au niveau de Vijeo Designer :
- Dans Environnement => Sécurité :
créer un groupe de sécurité et les nouvelles personnes à placer dans ce groupe d'utilisateurs.
(les noms et les mots de passe sont à saisir) - Au niveau de " l'inspecteur de propriétés ", positionner " Sécurité de la cible " sur " Utiliser la sécurité ".
- Dans Ecrans de base, sélectionner l'écran à protéger.
- Dans " l'inspecteur des propriétés " de l'écran sélectionné => Niveau de sécurité :
sélectionner le groupe de sécurité créé précédemment.
Illustration :
- Création d'un groupe de sécurité (GroupeSecurity01) et d'un utilisateur (user1)
- " Sécurité de la cible " sur " Utiliser la sécurité " :
- Association du groupe de sécurité à l'écran à protéger :
Publié pour: Schneider Electric France