Consulter notre FAQ
Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Modbus installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Modbus 2.0 IE10 pout Windows Vista Business Edition 32 nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le protocole Modbus (TwidoSuite, Advantys, ...).
Il prend en charge les câbles USB
- TSXCUSB485,
- TCSMCNAM3M002P.
Cette pièce jointe est un fichier exécutable incluant :
- le driver Modbus,
- le pilote Windows du bus USB,
- le pilote Windows du port série virtuel.
Remarque : Cet exécutable provient du driver pack V2.6.
Voir également :
- Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Modbus faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: