Consulter notre FAQ
Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Modbus faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Modbus 1.8 IE35 pour Windows 2000 / XP nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le protocole Modbus (TwidoSuite, TwidoSoft, Advantys, ...).
Il prend en charge les câbles USB
- TSXCUSB485,
- TCSMCNAM3M002P,
- TSXPCX3030.
Cette pièce jointe est un fichier exécutable incluant :
- le driver Modbus,
- le pilote Windows du bus USB,
- le pilote Windows du port série virtuel.
Remarque :
Cet exécutable provient du driver pack V2.6.
Voir également :
- Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Modbus installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: