Consulter notre FAQ
Dans TwidoSuite, où saisir les paramètres de communication du port optionnel RS485 afin d'établir une communication avec un afficheur Magelis ?
L'exemple ci-dessous décrit les étapes à suivre pour configurer le port optionnel (TWDNAC485D ou TWDNOZ485D) afin de pouvoir lui connecter un afficheur Magelis.
L'afficheur sera le maître Modbus et le Twido un esclave à l'adresse 1.
Dans l'onglet "Décrire" de TwidoSuite :
- placer (par un "glisser déplacer") l'adaptateur série TWDNAC485D sur le Twido à l'emplacement réservé pour cette option,
- placer (par un "glisser déplacer") un élément Modbus (un Magelis par exemple) à proximité du Twido.
- Double-cliquer sur l'adaptateur pour sélectionner le protocole Modbus et définir l'adresse sur 1.
- Double-cliquer sur l'élément Modbus pour lui donner un nom (ici XBTN400), pour sélectionner le protocole Modbus et définir l'adresse sur Maître.
- Avec la souris, joindre les deux équipements entre eux afin de créer un réseau (se positionner sur l'un des deux points à joindre de façon à avoir le curseur de la souris suivant " ", cliquer-droit et déplacer le curseur sur l'autre point puis relâcher lorsque le curseur de la souris redevient " ".
- Double-cliquer sur l'étiquette du réseau (ici "mon réseau 1") pour accéder aux paramètres de communication.
- Charger l'application dans l'automate.
- Le port optionnel est configuré.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: