L'avantage d'un transformateur avec Ucc=12% par rapport à un transformateur avec Ucc=6% est:
- l'intensité de court-circuit en sortie BT est abaissée (divisée par 2).
La courbe de protection disjoncteur BT est plus faible
Par exemple sur un 1000 KVA 20/0.41, Icc = 23.5 KA en Ucc à 6% et 11.7 KA en Ucc à 12%.
Les inconvénients d'un transformateur avec Ucc=12% par rapport à un transformateur avec Ucc=6% est:
- chute de tension plus élevé (environ x2).
- le prix de revient est plus élevé.
La conception de ce type de transformateur nécessite davantage de fer et de cuivre.
Ce type de transformateur est hors standard et nécessite une étude spécifique.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.