En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est la solution de remplacement d'un relais RHE418, RHC418, RHT418 et RHD418 ?


Il n'y a pas d'équivalence directe pour les relais de cette gamme.

Ils peuvent être remplacé avantageusement par deux relais multifonctions RE7PE11BU ou RE7PP13BU, relais temporisés avec la fonction relais à contact de passage.

Attention, les encombrements ainsi que le nombre de contacts sont différents entre l'ancienne gamme RHE/RHC et la gamme actuelle RE7.

  • RHE418B (4 contacts inverseurs) ==> RE7PP13BU (2 contacts inverseurs),
  • RHC418E (4 contacts inverseurs) ==> RE7CP13BU (2 contacts inverseurs),
  • RHT428E (4 contacts inverseurs) ==> RE7TP13BU (2 contacts inverseurs), ce produit RE7 ne comporte pas de contact bas niveau à l'inverse du produit RHT,
  • RHD418E (4 contacts inverseurs) ==> RE7RB13MW (2 contacts inverseurs),
  • RHC418F == > RE11RMMW avec fonction D, DI.

La solution alternative consisterait à remplacer ces relais RH par les relais programmables Zelio ( SR2 et SR3).

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: