Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Par quelle position est remplacée la position INTERNAL sur le jeu de rotacteurs DEVICE NAME du module Advantys Ethernet STBNIP2311 ?
Le module Ethernet STBNIP2311 n'a plus de position "INTERNAL" sur le jeu de rotacteurs DEVICE NAME.
Elle a été remplacée par la position "STORED" qui a la même fonction.
Rappel :
Le commutateur rotatif ONES sera réglé sur l'une des positions STORED pour obtenir :
Elle a été remplacée par la position "STORED" qui a la même fonction.
Rappel :
Le commutateur rotatif ONES sera réglé sur l'une des positions STORED pour obtenir :
- une adresse IP fixe (une adresse IP fixe est attribuée dans les pages Web intégrées du module STB NIP 2311 ou le logiciel de configuration Advantys),
- une adresse IP basée sur MAC (une adresse basée sur MAC est utilisée lorsque le module STB NIP 2311 provient directement de l'usine et qu'aucune adresse IP ne lui a été affectée via les pages Web intégrées).
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: