Avec l'outil de configuration du logiciel Advantys,il est possible de définir l'adresse IP par défaut des modules Ethernet STB (cette adresse est calculée à partir de l'adresse MAC de l'équipement).
Dans le menu en ligne et dans la fenêtre "Paramètres de connexion", procéder de la manière suivante :

Dans le menu en ligne et dans la fenêtre "Paramètres de connexion", procéder de la manière suivante :
- Sélectionner "TCP/IP", puis le module STPNIP à définir
- Ensuite rentrer l'adresse MAC (qui est sur le module STB), puis appuyer sur "Calculer" :
- l'adresse IP calculée ainsi, s'affiche sur la partie droite de l'écran (ce sont les 3 derniers chiffres en hexadécimal de l'adresse MAC qui sont convertis en décimal
- pour les 3 derniers chiffres de l'adresse IP, exemple : E9 en Héxa = 233 en décimal)
Publié pour: Schneider Electric France