Les variateurs de vitesse ATV61 et ATV71 possèdent une sortie analogique (ou plus si carte option).
Cette sortie peut être configurée en tension ou courant et permet d'obtenir, par exemple, l'image de la fréquence du courant, etc...

Cette sortie peut être configurée en tension ou courant et permet d'obtenir, par exemple, l'image de la fréquence du courant, etc...
Schéma de raccordement
Paramétrage de la sortie analogique
Sélectionner le type de sortie :
Menu 1.5 Entrées/Sorties => Configuration AO1 => Type AO1 => Choisir Tension ou Courant
Voici les différentes affectations de la sortie analogique (paramètre accessible depuis le menu 1.5 Entrées/Sorties)
Menu 1.5 Entrées/Sorties => Configuration AO1 => Type AO1 => Choisir Tension ou Courant
Voici les différentes affectations de la sortie analogique (paramètre accessible depuis le menu 1.5 Entrées/Sorties)
L'échelle de la sortie analogique peut également être modifiée comme ci-dessous :
La valeur mini de la sortie, en volt ou en mA, correspond à la limite inférieure du paramètre affecté, et la valeur maxi à la limite supérieure du paramètre affecté.
La valeur mini peut être supérieure à la valeur maxi.
La valeur mini de la sortie, en volt ou en mA, correspond à la limite inférieure du paramètre affecté, et la valeur maxi à la limite supérieure du paramètre affecté.
La valeur mini peut être supérieure à la valeur maxi.
Publié pour: Schneider Electric France