Consulter notre FAQ
Les démarreurs ATS01, ATS22 et ATS48 peuvent ils être alimentés en monophasé ?
Seuls, les démarreurs ATS01N1xxFT peuvent être alimentés en monophasé et par conséquence alimenter un moteur monophasé.
Utilisation
Il n'est pas possible d'utiliser les ATS01N2 sur réseau et moteur monophasé.
L'ATS01N2 a besoin des trois phases réseau pour démarrer, car il synchronise la commande sur le réseau.Il déclenchera par le relais R1 s'il est utilisé en monophasé.
ATS22 et ATS48
Les démarreurs ATS22 et ATS48 ne peuvent être alimentés en monophasé.
Utilisation
- ne pas connecter la 2ème phase 3/L2-4/T2 seulement les 1/L1-2/T1 et 5/L3-6/T3,
- attendre 5 secondes entre une mise hors tension et une mise sous tension du démarreur progressif,
- le contacteur de ligne est obligatoire dans la séquence.
Il n'est pas possible d'utiliser les ATS01N2 sur réseau et moteur monophasé.
L'ATS01N2 a besoin des trois phases réseau pour démarrer, car il synchronise la commande sur le réseau.Il déclenchera par le relais R1 s'il est utilisé en monophasé.
ATS22 et ATS48
Les démarreurs ATS22 et ATS48 ne peuvent être alimentés en monophasé.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
En savoir plus