En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Comment protéger la résistance de freinage lorsqu'elle est associée à un variateur ATV12, ATV21, ATV212, ATV312, ATV32, ATV71 et ATV61 ?

Il existe deux façons différentes de protéger la résistance de freinage pouvant être associée à un variateur de la gamme Altivar :

  • par ajout d'uneprotection thermique de type LRD pour les variateurs ATV12, ATV312 et ATV32,
    Les variateurs de vitesse ATV21 et ATV212 ne sont pas associables à desrésistances de freinage.
  • en utilisant une fonction spécifique pour les variateurs ATV61 et ATV71.

Protection résistance de freinage par ajout d'une protection thermique


Pour ceci, il est nécessaire de :

  • calculer le courant thermique de la résistance de freinage à partir de la formule suivante : P=RI2 avec P la puissance dissipée en Watts de la résistance de freinage et R la valeur en ohms de la résistance de freinage,
  • I = racine carré (P/R) ,
  • choisir dans le catalogue des protections thermiques pour contacteur celle la plus proche de l'intensité calculée.

Attention !
Il est possible d'utiliser les relais thermiques LRD calibrés jusqu a 150 Ampères, il n'est pas possible d'utiliser des système à TI ou tous systèmes qui ne tiendrait pas compte du courant continu.

Remarque
Ce type de protection est aussi possible les variateurs ATV61 et ATV71.

Protection résistance de freinage par utilisation d'une fonction de protection native des variateurs ATV61 et ATV71

  • Menu 1.8 : GESTION DEFAUTS (FLt)  ==> PROTECTION R.FREINAGE ( brP) ===> Prot. R freinage (brO) = yes. L'alarme peut être affectée à une sortie logique ou à un relais variateur.
    ===> Puissance R  frein = Puissance nominale de la résistance de freinage.
    ===> Valeur R freinage = valeur nominale en ohm de la résistance de freinage.
  • Menu 1.5 ENTREES / SORTIES (I/O) ==> CONFIGURATION R1 = bOA. La sortie relais commutera lorsque la puissance qui transite dans la résistance de freinage devient trop importante.
    Remarque : R1 peut être remplacé par R2, R3 ou R4 voir des sorties logiques LOi si carte extension d'entrées/sorties.
  • Menu 1.8 : GESTION DEFAUTS (FLt)  ==> PROTECTION R.FREINAGE ( brP) ==> Prot. R freinage (brO) = FLt .Dès que la puissance dissipée devient trop importante, le variateur déclenchera en défaut bOF avec arrêt du variateur en roue libre.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:

Besoin d'aide ?

  • Sélectionnez le bon produit

    Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

  • Obtenir un devis

    Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

  • Où acheter ?

    Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

  • Centre d'aide

    Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies