Comment effacer les messages sur Sepam série 1000+ ?
Nous vous recommandons avant d'effacer un message de le lire attentivement.
Pour avoir une position neutre du SEPAM avant de démarrer la procédure d’effacement du défaut, afficher sur l’écran du SEPAM le mode mesures.
- Pour cela appuyer sur la touche noire «Galvanomètre»
- Lors d’un déclenchement, après avoir éliminé le défaut, reset le SEPAM et refermé le disjoncteur, l’intervention n'est pas terminée.
- Le message de défaut doit être effacé sinon il réapparaîtra au bout de quelques minutes après toute intervention sur le clavier.
Procédure d’effacement des messages : - Appuyer sur la touche représentant un point de suspension dans un triangle «Messages»
Pour le Sepam série 20 une impulsion sur la touche Clear supprime l'ensemble des messages.
Pour les Sepam séries 40/60/80, deux sous-menus apparaissent «Liste» - «Détails».
- Mettre en surbrillance le sous menu «Liste» en utilisant les touches bleues flèches «Montée» - «Descente»
- Une liste de 4 messages s’affiche (les messages les plus récents).
- Appuyer sur la touche Bleue/Noire «Clear-Flèche montée»
- Les 4 messages sont effacés.
Le SEPAM garde en mémoire 4 pages de 4 messages (16 messages au total). Recommencer l’opération pour effacer toutes les pages et tous les messages.
Si vous désirez revenir sur les messages effacés, ils seront conservés dans un menu «Historique» qu’il est possible de consulter à partir d’un PC portable avec le logiciel SFT2848 (SEPAM S48) ou SFT2841 (SEPAM S20, 40, 60, 80).
A noter également qu'avant d'effacer les messages il peut être important de les noter pour une future exploitation.