En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
A quoi sert un coffret de communication dans un logement ?

Un coffret de communication ou tableau de communication, parfois appelé aussi tableau de répartition multimédia, est un élément essentiel dans un logement moderne.

  • Il est le point d’arrivée principal des données réseaux (par exemple arrivée ADSL, arrivée télévision TNT ou arrivée fibre optique).
  • Il est relié à la box opérateur qui est souvent positionnée dans le coffret de communication lui-même (recommandé par les normes)
  • Il redistribue ces données réseaux via des câbles spécifiques (Ethernet, coaxial, fibre optique) vers des prises (prise RJ45 Ethernet, prise coaxiale, prise fibre optique) situées dans les différentes pièces du logement.

La gamme Resi9 Connect de coffret de communication de Schneider Electric répond bien à tous ces besoins et apporte des fonctions complémentaires. Pour un exemple d’un coffret de communication : cliquer sur le lien Resi9 Connect R9H18402VDIXS

Coffret Resi9

Il doit être installé à côté du tableau électrique principal dans la gaine technique logement. Les coffrets de communication Resi9 Connect ont été conçus pour s’installer sur la GTL Resi9 et intègrent toutes les facilités de montage de la gamme Resi9 (clef ¼ de tour pour fixation rapide etc)

Tableau Tableau

Pourquoi un coffret de communication est important ?

Aujourd’hui, de plus en plus d’appareils que l’on utilise dans nos vies quotidiennes à l’intérieur de nos logements sont connectés : box Internet, ordinateurs, téléviseurs, assistants vocaux, caméras de sécurité, smartphone, montres connectées, disque dur NAS etc. Le coffret de communication permet de répartir efficacement le signal réseau dans toutes les pièces de la maison, via des prises RJ45 Ethernet. Cela garantit une connexion stable et rapide, même si plusieurs appareils sont utilisés en même temps.

En effet un réseau filaire n’a pratiquement pas de perte de signal sur des longueurs de câbles existantes dans les logements. Vos prises RJ45 Ethernet reçoivent donc le même débit que ce que vous fournit la box opérateur à condition d’avoir un réseau correctement installé et avec des composants (connecteurs RJ45 Ethernet et câbles Ethernet) ayant un bon niveau de performance (grade 2 TV ou grade 3 TV) : voir les exemples de prise RJ45 Odace.

Les coffrets de communication de la gamme Resi9 Connect de Schneider Electric sont faciles à installer et permettent d’obtenir un réseau robuste et fiable. Les box opérateurs peuvent être intégrées dans les coffrets R9H13402VDIBOX. Certains coffrets de communication Resi9 Connect intègrent un switch PoE et peuvent être associés avec des prises RJ45 Ethernet point d’accès WiFi pour former ce qui s’appelle la solution de WiFi cablé !

Le réseau filaire permet de distribuer le réseau sans perte de performance dans toutes les pièces du logement. Les prises RJ45 point d’accès WiFi ont alors pour fonction de transformer le réseau filaire en un nouveau signal sans fil (onde WiFi) sécurisé et indépendant : c’est le WiFi câblé !

Applications pratiques :

Une installation réseau à partir d’un coffret de communication Resi9 Connect permet d’obtenir un réseau robuste et fiable pour par exemple les applications suivantes :

  • Un bureau de télétravail
  • Un étudiant qui fait des études à distances
  • Du gaming
  • TV connectée
  • Réseaux spécifiques pour la domotique (caméras de surveillance…)
  • Réseau dédié pour enfants avec horaires définis
  • Réseau invité
  • Disque NAS (pour sauvegarde photos et vidéos…)
  • etc

✅ En résumé :

  • Le tableau de communication organise les connexions numériques de votre logement.
  • Il améliore la qualité du réseau Internet et TV dans toutes les pièces.
  • Les tableaux de communication Resi9 Connect sont conformes à la règlementation. Leurs avantages en termes de praticité et d'évolutivité en font un équipement incontournable pour les logements connectés d’aujourd’hui.
  • Il est compatible avec les solutions connectées Wiser de Schneider Electric.

Le coffret de communication Resi9 Connect constitue le cœur du réseau de votre logement en distribuant le réseau filaire. Il peut être associé aux prises RJ45 point d’accès WiFi pour former la solution de WiFi câblé et ainsi avoir un réseau filaire et sans fils robuste, fiable et sécurisé partout dans votre logement.

Schneider Electric France

En savoir plus
Produit :
En savoir plus
Produit :
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies