Questions fréquentes sur l’installation de parafoudres selon la norme NF C 15-100
Depuis la mise à jour de la norme, l’installation d’un parafoudre est obligatoire dans les cas suivants :
- Le bâtiment est équipé d’un paratonnerre ou situé à moins de 30 mètres d’un bâtiment qui en possède un.
- L’alimentation électrique est aérienne (partielle ou totale).
- Le bâtiment abrite des équipements sensibles (systèmes de sécurité, vidéosurveillance, informatique, etc.).
- Il s’agit d’un établissement recevant du public, d’un site industriel ou d’un bâtiment de santé.
- Le tableau principal est situé à plus de 10 mètres du point de pénétration du réseau extérieur.
Exemple : Un centre médical alimenté par une ligne aérienne en zone AQ2 doit obligatoirement être équipé d’un parafoudre.
- Type 1 : Pour les bâtiments avec paratonnerre. Il protège contre les impacts directs de foudre (onde 10/350 µs).
- Type 2 : Pour les surtensions induites. Il est installé dans le tableau principal (onde 8/20 µs).
- Type 3 : Pour les équipements sensibles. Il complète les protections en aval (onde mixte 1,2/50 µs - 8/20 µs).
Exemple : Dans une maison sans paratonnerre mais avec une box internet, un parafoudre de type 2 au tableau principal et un type 3 près de la box sont recommandés.
Le dimensionnement dépend :
- Présecne ou non de Paratonerre
- Du courant de décharge maximal (Imax) et nominal (In).
- De la coordination avec les protections existantes (disjoncteurs, DDR).
- De la section des câbles : ≥ 6 mm² pour Type 2, ≥ 16 mm² pour Type 1.
- De la distance de câblage : ≤ 50 cm entre parafoudre et disjoncteur.
Exemple : Pour une usine avec un paratonnerre un parafoudre Type 1+2 avec Imax ≥ 50 kA est recommandé.
- Identifier la tension maximale du champ PV (Uoc max).
- Choisir un parafoudre DC adapté (Type 1, 2 ou combiné).
- Vérifier le niveau de protection en tension (Up) compatible avec l’onduleur.
- Installer le parafoudre au plus près de l’onduleur ou du point d’entrée DC.
Exemple : Pour une installation PV de 1000 V en toiture, un parafoudre DC Type 2 avec Up ≤ 2,5 kV est conseillé.
Une mise à la terre incorrecte peut entraîner :
- Des risques d’électrocution.
- Des incendies dus à des échauffements.
- Des dommages aux équipements sensibles.
- Une non-conformité réglementaire et un refus d’indemnisation par les assurances.
Exemple : Un parafoudre mal raccordé à la terre peut laisser passer une surtension vers un serveur informatique, causant sa destruction.
Oui, dans de nombreux cas :
- En zone AQ2 (forte activité orageuse).
- En présence d’une alimentation aérienne.
- Pour protéger des équipements sensibles.
- Si le tableau principal est à plus de 10 mètres du point d’entrée du réseau.
Exemple : Une maison en zone AQ2 avec une ligne aérienne doit être équipée d’un parafoudre, même sans paratonnerre.
- Installer le parafoudre en amont des protections (disjoncteurs).
- Raccorder entre phase, neutre et terre.
- Respecter une distance de câblage ≤ 50 cm.
- Utiliser des borniers ou peignes modulaires pour faciliter l’installation.
Exemple : Dans un tableau résidentiel, un parafoudre auto-protégé se clipse facilement sur rail DIN et se raccorde en quelques minutes.
Tous les parafoudres sont des dispositifs soumis à des contraintes pouvant altérer leur durée de vie. Ils doivent donc être protégés contre une éventuelle mise en court-circuit.
Schneider Electric propose deux gammes de parafoudres :
- Protégés : nécessitent un dispositif de protection externe (disjoncteur ou fusible).
- Auto-protégés : intègrent leur propre dispositif de déconnexion, ce qui simplifie l’installation et la maintenance.
Exemple :
Les parafoudres auto-protégés sont disponibles en :
- Type 1 : Gamme Acti9 IPRD1 F25r
- Type 2 : Gamme Acti9 IPRD F40r ou Acti9 IPRD F20r
Risques engendrés par la foudre
Quand la foudre s’abat sur ou à proximité d’un bâtiment dont l’installation n’est pas protégée par un parafoudre, les risques de dégâts matériels sont élevés. L'installation d'un parafoudre dans le tableau électrique est donc nécessaire pour se protéger efficacement face à ce risque.
Plus d'informations sur les pages suivantes :
> Les parafoudres et parasurtenseurs Schneider Electric
Installation d’un parafoudre dans les règles de l’art
De nombreux parafoudres installés sont inopérants car ils sont mal mis en œuvre.
Pour mettre à jour vos connaissances, vous pouvez :
- télécharger le guide « Protection des installations électriques contre la foudre » - cliquez ici
- vous inscrire à la formation d’une journée JTFDR - cliquez ici
Découvrez notre guide complet sur la NF C 15-100
Guide au format .pdf en téléchargement - Version régulièrement actualisée
Tous nos produits liés à la NF C 15-100
- Interrupteurs et prises Odace Interrupteurs et prises Unica Acti9 iQuick-PRD et iQuick-PF - Type 2 - Parafoudres avec dispositif de déconnexion intégré Parafoudres de type 2/3 monoblocs : iQuick-PRD à cartouche débrochable, iQuick-PF à cartouche fixe non débrochable Fait partie de 9 Series
-

Acti9 iQuick-PRD et iQuick-PF - Type 2
Acti9 iQuick-PRD et iQuick-PF - Type 2Parafoudres avec dispositif de déconnexion intégré Parafoudres de type 2/3 monoblocs : iQuick-PRD à cartouche débrochable, iQuick-PF à cartouche fixe non débrochable Fait partie de 9 Series Acti9 iPRC, iPRI - Télécom - Parafoudres pour réseaux de télécommunications et informatiques. -

Acti9 iPRC, iPRI - Télécom
Acti9 iPRC, iPRI - TélécomParafoudres pour réseaux de télécommunications et informatiques.