La norme NF C 15-100 indique qu’il est obligatoire d’installer au moins 3 prises de courant 16 A 2P+T répartie sur la périphérie de chaque chambre.
Dans les T2, une prise de communication RJ45 sera installée à proximité d’une prise de courant. Dans les T3 et plus, au moins 2 chambres et/ou bureaux doivent être équipés d’un prise RJ45 à proximité d’une prise de courant.
Dans les logements devant répondre aux réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, il est obligatoire d’installer en plus 1 prise de courant à proximité de la commande d’éclairage.