Η Merlin Gerin, από την ίδρυσή της κιόλας το 1920, ειδικεύτηκε αρχικά στους αυτόματους διακόπτες πετρελαίου μέσης και υψηλής τάσης. Η εταιρεία αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς επενδύοντας συνεχώς στην καινοτομία έως ότου εξαγοράστηκε από τη Schneider το 1992.
Ημερομηνίες ορόσημο
- 1920
Οι Paul-Louis Merlin και Gaston Gerin οργάνωσαν την επιχείρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού τους στη Γκρενόμπλ.
- 1921
Το εργαστήριο Volta στη Γκρενόμπλ κατασκευάστηκε για να πραγματοποιήσει δοκιμές ασφαλείας σε προϊόντα και εξοπλισμό υψηλής τάσης, φθάνοντας τα 800 kV τη δεκαετία του 1930.
- 1929
Η σχολή ηλεκτρικής μαθητείας Paul-Louis Merlin ανοίγει στην Γκρενόμπλ.
- 1937
Η Merlin Gerin πρωτοπορεί στους αυτόματους διακόπτες πεπιεσμένου αέρα, που είναι πιο αξιόπιστοι και πιο ασφαλείς από τις εναλλακτικές λύσεις πετρελαίου.
- 1946
Κυκλοφορεί ο πρώτος αυτόματος διακόπτης της Merlin Gerin για την περικοπή βραχυκυκλωμάτων 10.000 Α και 15.000 V.
- 1951
Η πρώτη σειρά αυτόματων διακοπτών μικρού μεγέθους χαμηλής τάσης κυκλοφορεί με άδεια της Westinghouse.
- 1972
Κυκλοφορεί ο μικροαυτόματος διακόπτης F32 χαμηλής τάσης για οικιακή χρήση.
- 1974
Κυκλοφορεί το αρθρωτό σύστημα προστασίας Multi 9, πρόδρομος των Acti 9 και Resi 9.
- 1986
Ξεκινά η κυκλοφορία του διακόπτη ισχύος ανοιχτού τύπου με χυτευμένο περίβλημα, MasterPact 800-6300.
Ιστορία της Schneider Electric
Μάθετε για την ιστορία μας και ανακαλύψτε άλλες επωνυμίες που αποτελούν μέρος της Schneider Electric σήμερα.