Αξιόπιστος τεχνολογικός συνεργάτης στον τομέα της υγείας
Αποστολή σας είναι να παρέχετε εξαιρετική φροντίδα. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να το επιτύχετε με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βιωσιμότητα, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα. Καθώς οι υποδομές παλιώνουν και οι απαιτήσεις αυξάνονται, η τεχνολογία προσφέρει ένα ισχυρό μονοπάτι προς την πρόοδο. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να λαμβάνετε σίγουρες, τεκμηριωμένες αποφάσεις που υποστηρίζουν τις ομάδες σας και τα άτομα που φροντίζουν.
Ψηφιακές λύσεις υγειονομικής περίθαλψης: Παροχή εξοικονόμησης, ασφάλειας και βιωσιμότητας
Διατηρήστε τη φροντίδα σε λειτουργία, ό,τι και αν συμβεί.
Στο νοσοκομείο σας, η αξιοπιστία ισχός δεν είναι πολυτέλεια, είναι ζήτημα ζωής. Γι’ αυτό τα συστήματα διαχείρισης ισχύος είναι απαραίτητα. Σας παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις ηλεκτρικές υποδομές σας, βοηθώντας σας να εντοπίζετε έγκαιρα τις βλάβες, να μειώνετε τους κινδύνους ηλεκτρικού τόξου και να αποτρέπετε τις διακοπές λειτουργίας προτού αυτές συμβούν.
Μείνετε ένα βήμα μπροστά από τα προβλήματα του εξοπλισμού.
Όταν τα κρίσιμα συστήματα διακυβεύονται, η φροντίδα των ασθενών βρίσκεται σε κίνδυνο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συντήρηση σε πραγματικό χρόνο, βασισμένη σε δεδομένα. Με τη συνεχή παρακολούθηση των πιο κρίσιμων εγκαταστάσεών σας, μπορείτε να αποτρέπετε τις αστοχίες, να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων και να διατηρείτε την ομαλή λειτουργία των λειτουργιών σας: HVAC, IT και ισχύς.
Τι θα γινόταν αν τα δωμάτια των ασθενών μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα;
Τι θα γινόταν αν τα δωμάτια των ασθενών σας δεν ήταν μόνο χώροι αλλά έξυπνα, διαδραστικά περιβάλλοντα που ενισχύουν την άνεση, την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο για κάθε ασθενή; Με τις λύσεις διασυνδεδεμένων δωματίων που ενσωματώνονται με τα κλινικά συστήματα και τα συστήματα εγκαταστάσεων, αυτό το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Οι ασθενείς απολαμβάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και αυτονομία, ενώ οι ομάδες φροντίδας σας επωφελούνται από τις βελτιστοποιημένες ροές εργασίας και τον μειωμένο διοικητικό φόρτο.

Ετοιμότητα για το σήμερα, ευελιξία για το αύριο
Η ηλεκτροδότηση των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης είναι κάτι περισσότερο από το να κρατάτε απλώς τα φώτα αναμμένα - είναι το να χρησιμοποιείτε την ενέργεια πιο έξυπνα, πιο καθαρά και πιο ευέλικτα. Δείτε πώς η Daughters of Mary μετασχημάτισε την ενεργειακή της στρατηγική και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τις εγκαταστάσεις σας.
Αναρωτιέστε πώς άλλοι αναβαθμίζουν τις εγκαταστάσεις τους; Δείτε πώς οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης βελτιώνουν την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την ικανοποίηση των ασθενών με ψηφιακές και ηλεκτρικές λύσεις.

Πληροφορίες για τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης
Συχνές ερωτήσεις: Τροφοδοσία του πλήρως ηλεκτρικού και ψηφιακού νοσοκομείου
Τι είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό νοσοκομείο και γιατί είναι σημαντικό;
Η ηλεκτροδοτούμενη υποδομή υγειονομικής περίθαλψης αναφέρεται στη διαδικασία μετάβασης των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια για τις λειτουργίες τους αντί των ορυκτών καυσίμων. Αυτό περιλαμβάνει την αντικατάσταση τεχνολογιών όπως οι λέβητες αερίου και οι γεννήτριες που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα με εναλλακτικές λύσεις που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, όπως αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά οχήματα. Η ηλεκτροδότηση της νοσοκομειακής υποδομής αυξάνει την ενεργειακή ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, μειώνει το λειτουργικό κόστος και επιτρέπει πιο υγιεινά περιβάλλοντα για πιο ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
Πώς η ψηφιοποίηση του τομέα υγείας βελτιώνει τις λειτουργίες του νοσοκομείου;
Η ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας επιτρέπει τη λήψη εξυπνότερων αποφάσεων, βάσει δεδομένων. Με τις ψηφιακές υποδομές υγείας, τα ηλεκτρικά ψηφιακά δίδυμα και την έξυπνη νοσοκομειακή τεχνολογία, τα νοσοκομεία μπορούν να βελτιώσουν την παροχή φροντίδας, να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα.
Ποιες τεχνολογίες υποστηρίζουν το πλήρως ηλεκτρικό, ψηφιακό νοσοκομειακό μοντέλο;
Οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν συστήματα αυτοματισμού κτιρίων, λύσεις μικροδικτύων, σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ψηφιακά δίδυμα. Αυτές οι καινοτομίες βοηθούν τα νοσοκομεία να λειτουργούν σε υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της υγείας.
Πώς υποστηρίζει η Schneider Electric τον πλήρως ηλεκτρικό μετασχηματισμό του νοσοκομείου;
Η Schneider Electric προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την ψηφιοποίηση και την ηλεκτροδότηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, βοηθώντας τα νοσοκομεία να γίνουν πιο αποδοτικά, ανθεκτικά, βιώσιμα και με επίκεντρο τη φροντίδα, μέσω της προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας και της ενεργειακής καινοτομίας.
Με δεκαετίες πείρας στην υποστήριξη 6.500+ οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης σε περισσότερες από 50 χώρες, η Schneider Electric είναι περήφανη ως έμπιστος συνεργάτης σε αυτό το ταξίδι, προσφέροντας:
- Βαθιά εξειδίκευση στον τομέα της υγείας, βασισμένη σε ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο έργων, από τοπικές κλινικές έως μεγάλες ιατρικές πανεπιστημιουπόλεις.
- Διατομεακή γνώση στους τομείς της ενέργειας, της ισχύος, των αυτοματισμών κτιρίων, της ασφάλειας και της τεχνολογίας ΙΤ, με τη μοναδική ικανότητα να συνδέει τα συστήματα της εγκατάστασης με τις κλινικές λειτουργίες, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ IT και OT.
- Δοκιμασμένες λύσεις πλήρως ηλεκτρικής υποδομής που αντικαθιστούν τα συστήματα ορυκτών καυσίμων με καθαρές, αποδοτικές και ανθεκτικές εναλλακτικές λύσεις.
- Ένα ισχυρό οικοσύστημα λογισμικού που υποστηρίζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του νοσοκομείου, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως τις καθημερινές λειτουργίες και τη μακροπρόθεσμη βελτιστοποίηση.