המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What parts are included in the ATV28 Remote Mount Keypad Kit, VW3A28101?
Issue:
Parts for Remote Mount Keypad Kit, VW3A28101

Product Line:
Altivar 28

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
The VW3A28101 consists of the Keypad, Mounting Hardware and a 3 meter length cable. The kit is rated IP65. This part has been obsoleted and is no longer available.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
סיווג:
גלה עוד
סיווג: